This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805具有三种调制模式

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/939749/tas5805m-tas5805-have-three-modulation-modes

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

大家好、

TAS5805具有三种调制模式(BD、1SPW 和混合模式)、它们需要与电路一起进行修改? 特别是混合模式、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    否、它与外部电路无关。

    但它可能会影响电感器的 Isat 选择。 请参阅数据表的电感器选择部分。

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如何选择 电感器的 DCR 参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请参阅数据表中的电感器选择器件、其中将显示如何选择电感器。

    选择电感器后,DCR 的 DCR 越小,效率越高。 因此、请选择尽可能小的 DCR。

    BR、

    Alix Wan。