This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:当 TAS3251从 BTL 变为 PBTL 时、如果 LC 滤波器的电表需要相应地改变?μ V

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS5805M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/951409/tas3251-when-tas3251-change-from-btl-to-pbtl-if-the-paremeters-of-lc-filter-need-to-change-accordingly

器件型号:TAS3251
主题中讨论的其他器件: TAS5805MTAS5825M

您好!

     TAS3251在 BTL 模式下工作时、LC 滤波器的参数为5.6uH 和680nF、扬声器的阻抗约为4欧姆;

     现在、如果我们需要更改 LC 滤波器的参数、我们将 TAS3251配置为在 PBTL 模式下使用相同的扬声器、用于 LC 滤波器?

谢谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您不必更改 LC 滤波器的值、但可能需要更改电感器、以防 BTL 中使用的电感器无法处理预滤波器 PBTL 中的电流。 如果您使用的是后置滤波器 PBTL 配置、则不必担心这一点。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert Clifton 您好:

         感谢您的回答;

         因此、我们不需要更改 L 和 C 的值、但需要重新考虑电感器的 Isat 和 IRMS、对吧?

         顺便说一下…

           正如我们所知 、扬声器由线圈和铁,组成、这意味着它是一个大电感器; 因此我们可以移除 LC 滤波器的 L、  

        因为扬声器线圈和 C 本身形成 LC 滤波器,......  

            对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您需要考虑电感器的 Isat 和 IRMS 是正确的。 确保在预期电感器看到的最大电流消耗下仍有足够的电感。  

    对于第二部分、一般而言、对于更高功率的 D 类放大器、您仍然需要使用 LC 滤波器。 您所想到的概念已经在低功耗器件中实现、但您仍需要在输出端使用铁氧体磁珠。 我建议阅读 TAS5805M 和 TAS5825M 数据表、以了解有关此选项的更多信息!  

    此致、

    Robert Clifton