This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558芯片太热了

Guru**** 2534900 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/937367/the-tas5558-chip-is-so-hot

主题中讨论的其他器件:TAS5558

TAS5558能够通过 USB 或蓝牙播放音乐,但 TAS5558芯片太热了,我无法用手触摸它。 我的设计是否有问题? 帮助我查看电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    因为这是不应太热的 PWM 调制器。 您 在 TI EVM 板中还是仅在您自己的板上发现了此问题?

    检查您的 PCB 热设计。 顺便说一下、您的功能是否正确?

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    至于原理图、建议将引脚32测试短接至 GND、即使引脚为悬空、引脚29也会丢失。

    BTW、请确认 TAS5558功能在您的一侧正常工作、并且散热焊盘已焊接到 PCB 板上。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、tas5558可以正常播放。 它在我的 PCB 上工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我注意到缺少29引脚、但 PCB 上有29引脚、这是正确的。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我假设您使用相同的3.3V 电压为 TAS5558的不同电源供电、您能否检查3.3V 电源轨上的输入电流?

    让我们检查功率耗散是否正常。

    BTW、封装下方的外露散热焊盘是否已焊接到 PCB 板上?  

    谢谢!

    此致、

    Sam