This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PCM1860:AK5720交叉参考替换和升级

Guru**** 2770705 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860-Q1, PCM1860, PCM1861-Q1, PCM1861, PCM1808, PCM1808-Q1, TLV320ADC3140, PCM1840, TLV320ADC5140, TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/952025/faq-pcm1860-ak5720-cross-reference-replacements-and-upgrades

器件型号:PCM1860
主题中讨论的其他器件:PCM1861-Q1PCM1861PCM1808PCM1808-Q1TLV320ADC3140PCM1840TLV320ADC5140TLV320ADC6140

您好!

我们正在寻找 AK5720商用和汽车版本的交叉参考替代产品。  TI 必须推荐哪些立体声(2通道)音频 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM1860和 PCM1860-Q1是具有   通用前端的103dB 2通道(立体声)硬件控制型音频 ADC、是 AK5720的理想替代品。

    PCM1861和 PCM1861-Q1是110dB 性能增强型 AK5720版本、是绝佳的升级选项。

    PCM1808和 PCM1808-Q1也是2通道(立体声)硬件控制型音频 ADC、性能略有降低、但非常受欢迎且易于使用。

    对于4通道选项、可考虑使用 PCM1840进行硬件控制113/123dB 或软件控制版本 TLV320ADC3140 (106dB) TLV320ADC5140 (120dB)和 TLV320ADC6140 (123dB)