This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2012D2:能否将其用作单声道扬声器放大器?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/951378/tpa2012d2-can-i-use-it-as-a-monaural-speaker-amplifier

器件型号:TPA2012D2

为了实现常见的组件用途、我们还希望将立体声扬声器放大器 IC 用于单声道扬声器。
这是可行的吗?

如果可能、我可以将 IC 的一侧固定到 GND 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    您是指单端扬声器吗? 输出扬声器驱动器彼此独立 OUTR+/OUTR-用于一个独立的扬声器、OUTL+/OUTL-用于 另一个扬声器。 两个输出都用于差分配置。 由于它是一款 D 类驱动器、因此两个输出都需要连接到扬声器。 因此、无法将 IC 的一侧连接到 GND。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    不、有一个差分扬声器。

    例如、OUTL+/OUTL-连接到扬声器、但 OUTR+/OUT-未连接。

    SDL 为高、SDR 为低。  

    这样的连接是否可行?

    如果可能、INR+/INR-连接会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、这是单通道模式的正确连接。

    关于 INR+/INR-连接、这些引脚在不使用时应连接到0.1uF 电容器与 GND。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.