This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825效率 BD 调制和1SPW 调制

Guru**** 2544760 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/940704/tas5825m-tas5825-efficiency-bd-modulation-and-1spw-modulation

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件: TAS5805MTAS5805

请提供 TAS5825M 1SPW 调制效率波形、原因客户需要比较 TAS5825M BD 调制和1SPW 调制效率、
对于 TAS5805M 示例、 TAS5805M 效率表 BD 调制和1SPW 调制。

客户目前正在评估 TAS5805和 TAS5825的效率数据、因此需要此类信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    通常、我们的数据表无法涵盖所有条件性能数据。 建议使用我们的 EVM 板测量所需的数据。

    BTW、您能否与我们分享客户申请条件? 例如 PVDD 电压/扬声器负载/BTL 或 PBTL / LC 滤波器配置... 我们可以帮助检查我们手中是否有可用数据。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表重点介绍了1PW 调制实现更高的效率、 客户需要知道 TAS5805 1PW 调制的效率性能比 BD 调制效率差?   是差异图31。 和图51。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TAS5805M 1SPW/BD 模式效率数据有误。 我们的团队正在进行更新。

    下图显示了12V PVDD、768kHz PWM、8 Ω 负载、1SPW 和 BD 调制效率的比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    何时会有 TAS5805M 数据表的更新版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们仍在进行这方面的工作,目前还没有确定的时间表。 在此期间、您可以在此处请求所需的数据。 我们将检查我们的数据库中是否涵盖了您的情况。 谢谢!

    此致、

    Sam