This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编解码器、扬声器驱动器的音频应用器件选择

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1, TAS2505-Q1, TAS2505, PCM1808-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/951311/audio-application-part-selection-for-codec-speaker-driver

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3109-Q1TAS2505-Q1TAS2505PCM1808-Q1

需要最小的汽车 T2温度范围。

需要13-16位单通道转换。

可切换/可检测的麦克风/扬声器接口或耳机输入/输出。  

8 Ω 1W 扬声器驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV320AIC3109-Q1将满足除集成扬声器驱动器之外的所有要求。  我们需要在 AIC3109的线性输出连接之后查看外部 TPA2005、以实现1W @ 8 Ω 输出配置。  在发布此帖子时、TI 没有集成1W 驱动器的符合汽车标准的编解码器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的快速回复。 我已经确定了这个编解码器、但是您能评论一下 TPA2005与 TAS5411 (除了成本、我认为 TPA2005的成本更低)吗?

    谢谢、
    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TAS5411也是一个非常好的选择。  您提到输出功率接近1W、因此我们选择了最接近该值的产品、即 TPA2005。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、TPA2005的额定温度似乎没有超过-40°C 至+85°C 的商业温度。 请确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    还提供了-Q1:  https://www.ti.com/product/TPA2005D1-Q1

    DGN 封装具有2级自动温度范围:

    器件温度等级2 (DGN 封装 T 后缀):–40°C 至+105°C 的环境工作温度范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、是的、我在这段时间内发现了这一点。 对于温度等级1、 TAS2505-Q1似乎是最佳选择?

    谢谢、
    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意。  TPA2005是一款更简单的器件、而 TAS2505具有所需的温度范围和一些可能会被证明是有趣的额外特性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、抱歉。 还有一个问题。 TLV320AIC3109-Q1似乎 仅提供2级版本。 1级中是否有其他编解码器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    我们目前提供的所有-Q1产品均支持高达105°C 的温度范围、而不是整个125°C 的温度范围。  大多数 OEM 都可以这样做、因为该位置通常位于车内的信息娱乐、紧急呼叫、外部放大器或车厢语音辅助应用中。  遗憾的是、我们没有您想要的产品、但我们可以确认这些器件是量产汽车系统中的高性能跑者。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我们的应用实际上是军事应用、但我们可以获得豁免。 获得+125比+105的弃权声明更容易。 那么、您在+125C 时有什么合适的器件吗?

    谢谢、
    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    如果您需要高达125C 的温度、我们需要研究分立式 ADC 和 DAC/D 类组合。  PCM1808-Q1是一款额定电压范围广泛的常用汽车音频 ADC。  我对 D 类放大器产品并不是很熟悉、但额定范围合适的数字输入 D 类放大器将是很好的选择。