This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:如何调节扬声器输出合格(EQ)?

Guru**** 2539780 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/949967/tas5805m-how-to-adjust-speaker-output-qualify-eq

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805TAS5805-SW

主席先生,

我们在 ARM 平台上设计了此 TAS5805M 音频放大器芯片。 ARM 平台具有连接至 TAS5805M 芯片的 I2S 接口。

在此 ARM 平台上运行的操作系统是嵌入式 Linux。

我们希望微调音频输出质量、但该工具是 PPC3、我从 TI 网页上了解到了这一工具。

PPC3是一款 x86工具、无法在我的 ARM 平台上运行它进行音频微调。

如果我们选择 ARM 平台,如何调整音频质量?

我是否需要准备 TAS5805M EVM 板?

PPC3工具是否仅适用于 EVM 板?

谢谢

Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    您可以使用 PPC3进行调优、然后 PPC3可以将所有调优配置转储到报头文件中。

    使用此头文件、您可以在引导初始化期间写入 TAS5805。

    请参阅:以下的 Linux 驱动程序部分视频

    https://edu.21ic.com/lesson/2269 注意:中文版。

    BR

    别名

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已在笔记本电脑上安装 PPC3。

    但控制台程序上没有可用的 EVM 应用程序、它需要 TI 的身份验证。 请参阅下图。 这是否正常?

    我应该联系 TI 人员吗?

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    您可以:

    1. 登录 www.ti.com
    2. 申请访问:www.ti.com/.../TAS5805-SW
    3. 登录 PPC3  

    BR、

    Alix Wan。