This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1656:电源轨的阻抗-在整个带宽内保持平坦

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4562, OPA1656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/941399/opa1656-impedance-of-the-supply-rail---flat-across-the-bandwidth

器件型号:OPA1656
主题中讨论的其他器件:LM4562

您好!

我正在设计唱机前置放大器、并找到应用报告 SNAA046A–2007年7月–2013年5月修订版。  请提出两个问题。

1) 1)能否 在不更改报告中电路设计中的任何值的情况下将报告中提到的 LME49710 / LM4562替换为 OPA1656?

2) 2)报告指出、"电源轨必须在音频带宽上呈现低且更重要的是平坦的阻抗、以保持可闻频谱平衡和输入信号的整体完整性"和"在此应用中解决了电源轨的阻抗问题。"  您能不能在"图2中解释 U4和 U5的操作。 无源 EQ RIAA 唱机前置放大器拓扑"、哪种拓扑可能会解决电源轨的阻抗问题?

此致

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的提问。

    我知道应用报告的作者认为唱机前置放大器是非常对噪声敏感的应用、因此解决了纹波滤波器 U4/U5问题。

    但是、由于相位裕度、电流设计对 OPA1656而言不是很好。
    我将准备多个设计、以实现应用报告中的兼容性能。

    感谢您的耐心等待。

    此致、
    Iwata Etsunji