This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:TLV320ADC3101:

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140, TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/941988/tlv320adc3101-tlv320adc3101

器件型号:TLV320ADC3101
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC6140TLV320ADC5140

尊敬的专家:

我使用 ADC3101设计了一个用于振动数据采集的 PCB、但是

  1. 我发现信号具有严重的直流偏置、您是否知道如何通过设置 DSP 寄存器来消除它?  
  2. 而且,噪音也很高。 您有什么建议吗? e2e.ti.com/.../6064.base_5F00_main_5F00_Rate22_5F00_pps_5F00_driver.h
  3. 此外、我使用分离器功能块将信号复制到两个左右通道以执行不同的处理、而在右侧通道中、我使用 ABS 功能、但并非所有 信号都变为正。 您能帮我检查我的调校设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 ADC3101 mini-DSP 专家将在下周同一时间再见。  当他回来时、我会让他回说。   

    您是否考虑过 TLV320ADC5140或 TLV320ADC6140?  这是一款易于使用的器件、性能和采样率都得到了大幅提高、这在振动分析中是很常见的要求。