This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:用于 AIC3204编解码器的软件仿真工具、用于测试 AGC 参数功能。

Guru**** 2415770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/941994/tlv320aic3204-software-simulation-tool-for-aic3204-codec-to-test-agc-parameter-functionality

器件型号:TLV320AIC3204
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C5535

我正在使用 AIC3204编解码器、该编解码器专门与 AGC 功能相关。 是否有软件仿真工具可让我输入音频文件并使用不同的 AGC 参数设置对其进行处理以评估其性能? 我知道有一个 可与 TMS320C5535 eZdsp 套件配合使用的软件、其中可以使用实时音频输入设置和评估各种 AGC 参数、但我需要能够输入我自己的一组捕获音频数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    AGC 算法在 DSP 文献中有相当详细的记录、用于开发这些器件内的块的大多数信号处理设计都在 MATLAB 中执行。  我们没有 AIC3204中准确参数的模型、但这是我最好的建议、可以实现您希望实现的目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    这正是我所想的。  

    感谢您的快速响应!

    Jim