This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6404-Q1:TPA6404-Q1的交流诊断

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/941924/tpa6404-q1-ac-diagnostics-of-tpa6404-q1

器件型号:TPA6404-Q1

您好!

TAS6424的 CH1连接了6.8 uF-4欧姆的负载。 客户使用 AC 诊断、  

设置增益=1 i=10mA

读取寄存器0x17的值为一维、因此 Impedance_CH 为29*0.059=1.711欧姆。

使用 9.3.6.3.3的 Channelx Impedance equlation、 Channelx Impedance =1.711*2.371/(1*10)=0.4欧姆。 但是 、在18.75kHz 信号下、实际负载阻抗为4.19欧姆。 计算值和两地价值之间存在10倍的差距。

有错误吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    请设置为 GAIN=4、19mA。  

    1. 负载阻抗检测

    a)     设置 AC_diags_loopback (Reg0x16<7>)=0。

    b)     施加0dBFS 19K 信号并启用交流负载诊断(将 CH1的 Reg0x15<3:0>= 1设置为 CH4;将 PBTL12和 PBTL34的 Reg0x15<3>=1和 Reg0x15<1=1)。

    c)      读回 AC_IMP (Reg0x17~Reg0x1A)、AC_LDG_PHASE2 (Reg0x1B 和 Reg0x1C)和 STI (Reg0x1D 和 Reg0x1E)。

    此致、  

    Derek