您好!
TAS6424的 CH1连接了6.8 uF-4欧姆的负载。 客户使用 AC 诊断、
设置增益=1 i=10mA
读取寄存器0x17的值为一维、因此 Impedance_CH 为29*0.059=1.711欧姆。
使用 9.3.6.3.3的 Channelx Impedance equlation、 Channelx Impedance =1.711*2.371/(1*10)=0.4欧姆。 但是 、在18.75kHz 信号下、实际负载阻抗为4.19欧姆。 计算值和两地价值之间存在10倍的差距。
有错误吗? 谢谢