This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6404-Q1:TPA6404-Q1的交流负载诊断

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/941511/tpa6404-q1-ac-load-disgnostics-of-tpa6404-q1

器件型号:TPA6404-Q1

大家好、

在客户应用中、TPA6401的通道1和通道4连接高音扬声器、通道2和通道3连接 低音扬声器。

我们有以下问题:

客户使用直流负载诊断、下拉电阻引脚、0x09=01、写入0x04=0xFF。 发现两个高频扬声器有"di di"噪声。如何消除"didi"噪声、为什么会发生这种情况?

2.我检查 A/N、对于高音扬声器、通常使用交流负载诊断。 我们能否禁用 通道1/4的直流诊断功能并启用交流 诊断功能来消除噪声?

3.如果是,交流 诊断的结果是什么? 交流诊断是否会报告短路负载/开路或短路电源? 在数据表中,它测量 阻抗相位。 交流诊断的工作原理是什么? 如何检测连接状态?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    客户是否监控输出以检查何时发生杂音噪声? 在直流诊断或直流诊断结束期间?

    每个通道直流诊断和交流诊断功能是分开的、客户可以通过寄存器启用或禁用每个通道。

    AC 诊断只能报告负载阻抗和相位、不能检测短路/开路故障。

    您可以向我发送电子邮件以进行进一步讨论。

    此致、

    Derek