请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6404-Q1 大家好、
在客户应用中、TPA6401的通道1和通道4连接高音扬声器、通道2和通道3连接 低音扬声器。
我们有以下问题:
客户使用直流负载诊断、下拉电阻引脚、0x09=01、写入0x04=0xFF。 发现两个高频扬声器有"di di"噪声。如何消除"didi"噪声、为什么会发生这种情况?
2.我检查 A/N、对于高音扬声器、通常使用交流负载诊断。 我们能否禁用 通道1/4的直流诊断功能并启用交流 诊断功能来消除噪声?
3.如果是,交流 诊断的结果是什么? 交流诊断是否会报告短路负载/开路或短路电源? 在数据表中,它测量 阻抗相位。 交流诊断的工作原理是什么? 如何检测连接状态?
谢谢。