在我们的设计中、有3.3V (用于 MCU/数字)和2.8V (用于音频/模拟)。 TPA2037D1位于2.8V LDO 上、但我们不小心将其"EN"引脚连接到了没有分压器的3.3V GPIO 信号。 GPIO 由另一个 TI 部件 CC3220驱动。 从 TPA2037D1数据表中可以看出、"EN"的"绝对最大额定值" 是 VDD+0.3V、因此在我们的情况下、允许的最大值将是3.1V (2.8+0.3)。 但是、它当前为3.3V、因此我们将超过该值200mV。 我们的原型板已经制作完成、很显然、我们将修复该问题以用于生产、但我的问题是:
1.这是否是灾难性的,是否会导致设备故障? 这种监督有哪些影响(请记住、这些电路板是原型)?
2、3.3V GPIO 是可控的、我们可以将电流限制在 CC3220允许的最小设置、这有什么帮助吗?
EN 引脚的最大"建议运行条件"是什么? 数据表中没有指定任何"最大值"、只有一分钟 在这种情况下、最大建议值是否与绝对最大值相同? (例如 VDD+0.3V)
谢谢!
浆果