This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2037D1:将 EN 引脚连接至大于 VDD+0.3V 的电压的影响

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2037D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/938902/tpa2037d1-impacts-of-tying-en-pin-to-a-voltage-greater-than-vdd-0-3v

器件型号:TPA2037D1

在我们的设计中、有3.3V (用于 MCU/数字)和2.8V (用于音频/模拟)。   TPA2037D1位于2.8V LDO 上、但我们不小心将其"EN"引脚连接到了没有分压器的3.3V GPIO 信号。 GPIO 由另一个 TI 部件 CC3220驱动。  从 TPA2037D1数据表中可以看出、"EN"的"绝对最大额定值" 是 VDD+0.3V、因此在我们的情况下、允许的最大值将是3.1V (2.8+0.3)。 但是、它当前为3.3V、因此我们将超过该值200mV。  我们的原型板已经制作完成、很显然、我们将修复该问题以用于生产、但我的问题是:

1.这是否是灾难性的,是否会导致设备故障? 这种监督有哪些影响(请记住、这些电路板是原型)?

2、3.3V GPIO 是可控的、我们可以将电流限制在 CC3220允许的最小设置、这有什么帮助吗?  

EN 引脚的最大"建议运行条件"是什么? 数据表中没有指定任何"最大值"、只有一分钟 在这种情况下、最大建议值是否与绝对最大值相同? (例如 VDD+0.3V)   

 

谢谢!
浆果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Berry、

    应始终避免绝对最大额定值、因为如果引脚持续暴露在该电平下、可能会导致器件永久损坏。 由于已达到绝对最大电压、我们无法保证电流限制将保护器件。 在某些情况下、器件会承受此值、但不会立即导致损坏。 但是、在持续曝光后、中可能会长期出现故障。

    EN 引脚应限制为 VDD 电平作为最大工作电压。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢 Luis、我怀疑情况可能是这样。  

    此致、
    浆果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    将"EN"引脚直接连接到 VDD 是否存在任何问题?  

    在我们的最终电路板上、它将由 MCU GPIO (在分频器之后)驱动、但对于原型设计、我们计划对 PCB 进行返工、以便将"EN"引脚直接连接到 VDD。

    谢谢、
    浆果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Berry、

    如果 EN 引脚直接连接到 VDD、则没有问题。 实际上、这是我们对某些放大器 EVM 的实践。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.