This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100-Q1:蜂鸣器间隔

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/941751/tlv320dac3100-q1-interval-on-beep-generator

器件型号:TLV320DAC3100-Q1

大家好、

我想知道生成蜂鸣音功能之间的最小间隔。

如下面的数据表中所述、直到之前的蜂鸣声发出后、才会产生新的蜂鸣声、对吧?

"通过写入第0页/寄存器71的 D7位、发出一声蜂鸣音。 设定的蜂鸣音长度完成后、寄存器71、位 D7复位回零。"

 在寄存器71的 D7位复位回零之前、我是否可以覆盖蜂鸣器寄存器(左/右蜂鸣器控制、蜂鸣长度、正弦、余弦寄存器)?

为了尽量缩短蜂鸣音之间的间隔、我想在设置寄存器71的 D7位后开始更改寄存器。

如果可能、最小间隔是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    我认为不建议在发出哔声时更改值。 否则、蜂鸣音可能会在结束之前受到影响。 我建议继续读取第0页/寄存器71的 D7位、直到它返回零、然后立即写入下一个蜂鸣音参数。 从第一个蜂鸣音到第二个蜂鸣音的转换将取决于 I2C 写入命令。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.