This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562:寄存器映射

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/939914/tas2562-register-map

器件型号:TAS2562

您好!

我们计划在 SMT 阶段实施 TAS2562的软件自检。 是否可以提供寄存器和值来检查 IIS SBCLK、FSYNC、SDIN、SDOUT (如果可能)、SDZ 和 IRQZ 的连接和功能?谢谢。

此致、

Cain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cain、

    我们的团队将查看此主题并尽快回复。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cain:

    我们在 数据表中提供了寄存器映射:

    • 稳压器 TDM_CFG0至 TDM_CFG10以及 TDM_DET 可设置音频接口的配置
    • SDZ 是一个未在寄存器中执行的硬件信号。
    • 对于 IRQZ、您可以从0x1F 和0x20读取活动标志、或从0x24和0x25读取锁存标志

    关于 TDM_CFG 寄存器、您可以验证这些寄存器是否具有与配置文件相同的设置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cain:

    还有其他问题吗?
    请告诉我们是否可以关闭此主题。 谢谢!

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器