This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555YZEVM:PPC3 -报头文件输出

Guru**** 2509545 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/940857/tas2555yzevm-ppc3---output-of-header-files

器件型号:TAS2555YZEVM
主题中讨论的其他器件:TAS2563TAS2557

您好!

通过阅读《PPC 用户手册》、附录 B 似乎建议可以选择生成头文件。  我猜这是在"终端系统集成"块中。  我只能选择"Dump the Binary file"和"Tuning and debugging in system"、这似乎是为了连接到智能设备上的调试设备。  当我经过"转储"路径时、我只获得以下扩展:

-.bin

-.json

-.cfg

我缺少什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Micahel、

    我们将研究这一点、并将尽快提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    头文件在我们最近的器件上生成、例如 TAS2557和 TAS2563。

    但是,我可以帮助您使用解析器工具生成头文件,请为您的特定配置共享相应的 cfg 文件,我需要专门的“test_bined_configuration_0_.... cfg”。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向您发送一个文件到您的电子邮件、但我尚未完成调优、并希望迭代和测试。  我是否有机会在您要使用的解析器上获取我的斜面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的联系、让我通过电子邮件与您联系。

    我现在将关闭此主题、但我们将在常见问题解答帖子中上传解析器、以供将来参考。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器