This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:SPKVDD 与输出功率之间的关系

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/950693/tas2505-relation-between-spkvdd-and-output-power

器件型号:TAS2505

您好!

我想确认 SPKVDD 和输出功率规格之间的关系。

1.您能否在 SPKVDD=3.3V 时提供电气特性数据?

  7.5数据表中的电气特性显示了 SPKVDD=3.6V 时的数据。

2.关于图13中的 SPKVDD 和效率、您是否有负载= 8欧姆的数据?

关于图13、输出功率是否等于 SPKVDD 的功耗?

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matsunaga-San、

    1.您能否在 SPKVDD=3.3V 时提供电气特性数据?

    您能否列出3.3V SPKVDD 电平所需的特定电气特性?

    2.关于图13中的 SPKVDD 和效率、您是否有负载= 8欧姆的数据?

    8欧姆数据与4欧姆效率相似、但输出功率受限。 请参阅下面的内容。

    关于图13、输出功率是否等于 SPKVDD 的功耗?

    输出功率是指扬声器驱动器输出功率。 可以使用效率公式(n =输出功率/功耗)计算功耗。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢你的答复。

    对于 Q1、我的客户希望知道 SPKVDD=3.3V 时的最大输出功率。

    您是否有上述条件的数据?

    有关单声道扬声器音频数据的另一个问题。

    用户是否需要为  L-ch 和 R-ch 相互存储相同的数据并通过 I2S 发送它们?

    或者、使用是否有其中一个数据?

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matsunaga-San、

    SPKVDD = 3.3V 时的最大输出功率如下:

    • SPKVDD = 3.3V、BTL 测量、CM = 0.9V、D 类增益= 18dB、THD = 10%。 0.9W
    • SPKVDD = 3.3V、BTL 测量、CM = 0.9V、D 类增益= 18dB、THD = 1%。 0.6W。

    有关 L/R 通道数据的问题、每个通道彼此独立。 使用 I2S 通信时、每个通道可使用不同的数据。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您的支持。

    我了解 Q1。

    关于 Q3、

    输出功率是否仅来自 SPKVDD、而不是来自 IOVDD、AVDD 和 DVDD?

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katsu、

    关于 Q3、效率计算中考虑了所有电源。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.