This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751MEVM:TAS5751EVM:上电时、I2C 的 SDA 和 SCL 可能会在短时间内被下拉

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/949654/tas5751mevm-tas5751evm-the-sda-and-scl-of-i2c-may-be-pulled-down-for-a-short-time-when-power-is-on

器件型号:TAS5751MEVM

您好专家、

当我的,测试 TAS5751EVM 时、将 RST 和 PDN 引脚拉至低电平、外部电源为3.3V。 发现在上电时、I2C 的 SDA 和 SCL 是否会在短时间内被下拉。 精确地说、它将出现在连续加电和断电的首次加电时。  当 SDA 下降时、3.3V、SCL 和 SDA 波形全部振荡。 具体波形如图1所示。

4通道波形是由3.3V 电压提供给 EVM 的电流。
我使用 TPS54202EVM 输出3.3V 电压、TPS54202EVM 使用8V 电源、当未连接 TAS5751EVM 时、3.3V 波形平稳上升。
由于 TAS5751EVM 上有两个 TAS5751s、因此我移除了一个用于测试的 TAS5751s、发现 SDA 下降了一次。 将波形与顶部的两个芯片进行比较、似乎每个芯片都会导致振荡并导致 SDA 下降一次、但触发时间略有不同。 请检查随附的文件以了解特定的比较波形。
请帮助分析这种情况的原因。
谢谢。

此致、

Andy Liu│TI 模拟 FAE

手机:+86-18817878409

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家、

    最后一个问题我忘记提交附件、请检查所附的测试波形。
    此致、
    Andy Liu│TI 模拟 FAE
    手机:+86-18817878409
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我在查看附件时似乎遇到问题。 您可以重新上传吗?  

    谢谢、  

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clifton、

    我在 e2e 上载的附件中似乎会出现错误。
    我将再次上传这些附件并通过电子邮件发送给您。希望您不介意。
    此致、
    Andy Liu│TI 模拟 FAE
    手机:+86-18817878409

    e2e.ti.com/.../0841.TAS5751EVM_1AFF_The-SDA-and-SCL-of-I2C-may-be-pulled-down-for-a-short-time-when-power-is-on.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 TAS5751EVM 需要与 PPC3主板配合使用、因此主板提供3.3V 电源轨。 您能告诉使用您是如何将3.3V 电源连接到 EVM 的?

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我没有使用 PPC3主板、而是使用 TPS54202EVM DC/DC 生成3.3V 电压、3.3V 电压直接连接到 AVDD 引脚的陶瓷电容器。 并且未提供 PVCC。

    我已经测量了输出 TPS54202EVM,当未连接 TAS5751EVM 时、3.3V 启动波形是平滑的、但是当连接到 TAS5751EVM 时、3.3V 启动波形和 TAS5751的 SDA、SCA 一起震惊、您可以在附件中找到波形。

    此致、
    Andy Liu│TI 模拟 FAE
    手机:+86-188178784090e2e.ti.com/.../2781.TAS5751EVM_1AFF_The-SDA-and-SCL-of-I2C-may-be-pulled-down-for-a-short-time-when-power-is-on.xlsx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    已收到您的电子邮件。 让我们将其脱机。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clifton、

    我测试了 TAS5805EVM、但在3.3V 电源下、我没有发现 SDA 下降。 让我为您提供一些背景信息。 客户是 Hisense Japan Toshiba 团队、他们在3.3V 上电期间偶尔在电路板上发现此类 I2C SDA 低脉冲问题。 然后、他们在没有 PPC3主板的 EVM 上验证了这一点、以进行复制、并观察到类似的问题。 即使这个问题也不会影响客户的应用,但他们确实想知道 IC 的原因。 请帮助设计人员检查此问题并向客户提供一些说明。

    此致、
    Andy Liu│TI 模拟 FAE
    手机:+86-188178784090