This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:从 TAS2505待机模式退出的时序

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/940862/tas2505-timing-of-exit-from-standby-mode-of-tas2505

器件型号:TAS2505

您好!

我想知道 TAS2505S 如何退出待机模式。 一旦主机通过接口访问 TAS2505、这种转换是否会自动进行? 还是更改寄存器设置以唤醒器件?

如果它是自动的、那么转换的时序是什么?

此致、

艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    待机模式和工作/正常模式之间的差异仅是模拟块状态。 在待机模式下、电源保持活动状态、但必须禁用模拟块(或主基准)。 第1页/寄存器1 /位 D4控制主基准功率。

    待机和工作模式之间的时间取决于 I2C 写入和基准加电延迟(第1页/寄存器122)。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解您的答案。 那么、让我再次具体地问您。  

    1. 当对放大器进行 I2C 访问时、是否会自动且即时地从待机模式退出到正常模式?
    2. 转换的时序取决于 I2C 写入和基准加电延迟(第1页/寄存器122)?
    3. 如果配置了待机模式、扬声器在扬声器完成声音驱动后会进入什么状态?

    此致、

    韩俊仁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在下面提出了一些更具体的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    当主基准由页1/寄存器1断电时、待机模式被启用。 为了进入正常模式、这个主基准必须被加电。

    因此、从待机模式退出正常模式的时间取决于主参考加电时间+ I2C 写入时间。 第1页/寄存器122用于配置主基准加电时间。

    如果配置了待机模式、则扬声器放大器在完成声音驱动后进入高阻抗模式。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.