This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4951A:可靠性测试

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/941653/lm4951a-reliability-testing

器件型号:LM4951A

您好!  

此器件已进行了哪些可靠性测试? 以及用于可靠性测试的电源电压是多少? 数据表显示电源电压范围高达9V、但下图是在7.5V 下进行测试的。 与此相关的所有信息都将有所帮助。 我们正在尝试确定在平衡余量和长期可靠性之间为该器件提供哪些电源电压。  

谢谢、

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Cameron、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    请查看我们对产品执行的可靠性测试:

    https://www.ti.com/support-quality/reliability/reliability-testing.html

    虽然您的器件在建议的工作额定值下工作、但不会有损坏器件的风险、并且将确保电气特性。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.