This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:符合 Android 有线手机 V1.1标准

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6166A2, TLV320AIC3204, TS3A227E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/950328/tpa6166a2-android-wired-handset-v1-1-compliant

器件型号:TPA6166A2
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3204TS3A227E

尊敬的 TI 支持团队:

它是否符合 Android 有线手持终端 V1.1规范?

谢谢。

Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    您能否提供这些规格来验证我们的产品是否与它们相匹配、或者我们是否可以推荐替代器件?

    谢谢!

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答。

    实际上、有一个编解码器- Cirrus WM8960对于我们的音频电路设计、我们希望将我们的音频电路设计升级为支持4种功能的手持终端。  附件是我们采用 WM8960芯片组的音频设计电路  

    如果 TI 能够提供完整的解决方案、我们可以更改我们的音频设计。

    PS:dialog 有一个集成编解码器 IC - DA7219、但是它们的工作温度无法满足输出请求、我们的温度规格是"-40dC ~+85dC"。

    期待您的建议。

    谢谢。

    Jacky  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    抱歉、我忘记了告诉您我们使用的微处理器是 NXP MIBX8ML4CVNKZAA。 此外、WM8960是 iMX8M 参考设计。

    谢谢。

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    感谢您提供的信息。

    请允许我要求提供更多详细信息、我只想了解您的要求。

    您能列出您需要的规格吗? 我是说、您需要更换音频编解码器吗? 如果是这种情况、您能否提供所需的音频编解码器规格?

    -您需要有关 TPA6166A2的哪些信息? 这是您感兴趣的器件吗? 您需要此放大器的规格是什么?

    -基本上,如果您可以列出您想要替换的规格和设备(可能带有方框图),那么找到更好的方法来满足您的要求也会很有用。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我们的音频规格如下-

    电源电压- 1.6V ~ 3.6V
    2.数字内核和 I/O:1.6V ~ 3.6V
    3、立体声 DAC x1 - SNR 98dB、48kHz 时 THD -84dB、3.3V
    4、立体声 ADC x1 - SNR 94dB、48kHz 时 THD -82dB、3.3V
    5、24位分辨率下的采样率为8kHz ~ 96KHz
    6.立体声耳机输出-
       在3.3V 时、为16 Ω 负载提供6.140mW 输出功率
       20mW 时为6.2 THD -75dB、16 Ω 负载时为90dB SNR
    7.立体声麦克风输入-
       7.1伪差动
       7.2集成 MICBIAS
    8.支持3.5mm 音频附件检测(符合 Android 有线耳机规范 V1.1)
    9.支持3.5mm 立体声3极耳机检测
    10.支持3.5mm 立体声4极 CTIA 和 OMTP 听筒检测
    11.支持3.5mm 插孔检测
    12、2线 I2C 兼容接口

    希望这些信息对您有所帮助。

    谢谢。

    Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    感谢您的信息。 我认为您需要来自不同产品线的支持。 因此、我建议启动两个新的 e2e 线程、要求提供以下信息

    1-- TLV320AIC3204 (音频编解码器)。 它是否支持以下规格? 您有替代器件吗?

    电源电压- 1.6V ~ 3.6V
    2.数字内核和 I/O:1.6V ~ 3.6V
    3、立体声 DAC x1 - SNR 98dB、48kHz 时 THD -84dB、3.3V
    4、立体声 ADC x1 - SNR 94dB、48kHz 时 THD -82dB、3.3V
    5、24位分辨率下的采样率为8kHz ~ 96KHz
    6.立体声耳机输出-
       在3.3V 时、为16 Ω 负载提供6.140mW 输出功率
       20mW 时为6.2 THD -75dB、16 Ω 负载时为90dB SNR
    7.立体声麦克风输入-
       7.1伪差动
       7.2集成 MICBIAS

    2.  TS3A227E。 它是否支持以下规格? 您有替代器件吗?

    8.支持3.5mm 音频附件检测(符合 Android 有线耳机规范 V1.1)
    9.支持3.5mm 立体声3极耳机检测
    10.支持3.5mm 立体声4极 CTIA 和 OMTP 听筒检测
    11.支持3.5mm 插孔检测
    12、2线 I2C 兼容接口

    E2E 将向您介绍合适的专家。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我将学习这两个数据表。

    非常感谢。

    Jacky