This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:AIC3254中的噪声门功能

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/950016/tlv320aic3254-noise-gate-function-in-aic3254

器件型号:TLV320AIC3254

你(们)好

您能否帮助检查 AIC3254是否支持噪声门功能?


噪声门功能用于降低 DAC 路径或 ADC 路径的噪声流。 输入信号时
低于噪声栅极电平、输入信号将减小 ALC 音量并抑制背景
噪声。

BR

Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    PPS 中的 TI 算法部分下有一个噪声门组件。 基于语音活动触发的语音。

    这是否适合您的应用? 或者您是否在寻找固定阈值噪声门?

    请告知我们应用要求、以便我们能够推荐合适的组件。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    我们的项目使用麦克风收集音频信号、但我们的目标信号电平大约为-60dB 至10dB。

    当目标信号电平小于-70dB 时、我们跳过 AIC3254可以保持安静。

    编解码器能否支持此功能、或者我们是否需要使用 mini-DSP?

    谢谢。

    BR

    Trevor

    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    作为 PRB 模式的一部分、噪声门不可用。 对于此功能、您需要使用 miniDSP 模式。

    我建议的噪声门组件会根据长期信号平均值自动确定本底噪声。

    本底噪声不是可编程参数。 只有本底噪声衰减是一个可编程参数。

    您的应用中的本底噪声是否会保持在-70dB? SNR 为10dB?

    您能否详细说明输入特性和所需的衰减?

    此致。