This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:快速设置文件生成

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/941510/tas2110-quick-setup-file-generation

器件型号:TAS2110

您好!

目前我没有 TAS2110EVM、我需要获取一个简单的设置文件、以便使用 I2S 总线播放音频。 是否可以使用 PPC3在不使用 EVM 的情况下生成设置文件? 例如、如果我在"器件控制"中设置了一些选项、它是否会传输到 PPC3的"终端系统集成"(请参阅下图)以转储所有寄存器数据?

在此阶段、我只需要使用 I2S 总线播放音频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    是的、正确。 您可以使用 PPC3、以便从器件控制中使用的不同设置生成输出文件。 因此无需使用 EVM。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.