This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424M-Q1:如何从保护中恢复

Guru**** 1111390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/941465/tas6424m-q1-how-to-recover-from-protection

器件型号:TAS6424M-Q1

大家好、团队、

我想问一下直流检测和过压保护。

问:如何从直流检测保护中恢复。 如果直流失调电压恢复到正常水平、器件是否会自动清除 I2C 故障寄存器并将 FAULT 引脚置为无效、然后自动重新启动直流负载诊断? 还是应该写入清除故障位?

问: 与 上述问题相同。 如何从过压保护中恢复?

问:从直流恢复检测后、器件是否会对直流检测中的特定通道执行直流负载诊断? 或者、器件是否会对所有4个通道执行直流负载诊断?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurimoto-San、

    1:直流故障。

    一旦触发直流故障、即使直流故障条件已消除、器件也不会自动恢复。 直流故障标志、FAULT/引脚将被锁存。 用户需要手动清除故障操作(0x21->0x80)来清除标志并返回正常操作。

    2. OV 故障  

    触发直流故障后、只要 OV 条件消失、器件就会恢复正常运行、但除非执行手动清除故障操作、否则寄存器故障标志和 Fault/引脚将保持在该状态。

    3.从直流故障中恢复时,设备不会自动执行直流诊断。 直流故障更有可能由直流音频输入引起、而直流负载诊断使用"直流方法"来检查负载条件。 虽然它们都有"DC"一词、但它们是完全不同的。  

    谢谢!

    此致、

    Sam