This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2018D1YZFEVM:此开发 PCB 的 CPU 代码

Guru**** 2841220 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2018D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/951308/tpa2018d1yzfevm-cpu-code-for-this-development-pcb

器件型号:TPA2018D1YZFEVM

我看到开发 PCB 提供了光绘文件。 我没有看到列出的板载 CPU 的代码。

如果我希望 TPA2018的应用与开发 PCB 完全相同、是否可以使用它?

谢谢 Don Voth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我尝试查找 TPA2018D1ZFEVM 的开发代码。 但是、这似乎是一个旧的 EVM、对源文件的访问受到限制。

    板载 TAS1020b (板载 CPU)基本上可用作 USB 转 I2C 接口、因此即使我们无法找到源代码、它也只用于将 USB 转换为 I2C 通信。 遗憾的是、TAS1020b 是 NRND 器件、因此我们无法为其提供太多支持。 您是否已经为 I2C 通信选择了器件?

    请随时咨询有关 TPA2018D1的任何信息、我们将很高兴为您提供有关此器件的支持。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.