This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:TAS5720A-Q1过热问题

Guru**** 1128420 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/938613/tas5720a-q1-tas5720a-q1-overheating-problem

器件型号:TAS5720A-Q1

I DRIVE 2 TAS5720A-Q1 IC 和两者都存在过热问题、这是在我连接模拟电压后开始的。 即使扬声器处于静音状态、IC 上的功率耗散也很高、我会遇到过热错误。

怎么可能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要确认的几件事:

    1. 如何将 TAS5720A-Q1操作为静音模式? 软件静音(哪个仍然具有 PWM 输出)或硬件静音(无 PWM 输出)?
    2. 测量 SPK_OUT+、SPK_OUT-、BSTRP+、BSTRP-波形、以检查输出 PWM 是否正确。
    3. 在静音时检查 PVDD 电流以触发 OT 保护。
    4. 验证散热焊盘是否焊接到 PCB 板。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中、左侧和右侧音量寄存器有一个短语、"任何小于00000111的设置都会将通道置于静音状态"、我已应用此设置。 我没有控制电源控制寄存器来将器件置于静音模式。 我是不是吗?

    主机向我发送0卷值时。 我发送一个小于7的值来使器件静音并重新计算功率耗散、但不管我做什么。

    IC 上没有用于由 IO 驱动的 MUTE 引脚。 只允许通过控制寄存器进行控制。

    我的散热焊盘焊接设计很弱、但即使很好、我相信也不够。

    虽然我不开始操作 IC 来驱动扬声器、但 IC 会发热。 当我断开模拟电源时、器件正在冷却。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismail、

    从上面的讨论中可以看出、器件在驱动电流时没有任何音频信号对输出进行调制。  因此、我们必须查找可能导致输出级功率 FET 中电流流动的其他条件。  这是器件中唯一一个会导致显著发热的阶段。  我还会看到一个区域是 LC 滤波器。  我看到您使用的是一个68uH 电感器和470nF 电容器。  电感器可能会饱和并导致您遇到的发热。  测试的一种方法是移除470nF 电容器并查看加热是否减少。  如果您发现这种情况、则需要用适当的电感器替换电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、首先、我断开了扬声器和输出 lpfilter 电容器的连接。 和短路电感器。 问题仍在继续、以某种方式升温。 我认为这个问题可能与 FET 的开关损耗有关?  

     在这种情况下、IC 未通过任何测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ismail、

    请答复上述答复中的项目2和3。  重复如下。

     2、测量 SPK_OUT+、SPK_OUT-、BSTRP+、BSTRP-波形、以检查输出 PWM 是否正确。
     3.在静音时检查 PVDD 电流以触发 OT 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 正确、占空比根据 声音而变化。  

    在触发 OT 保护的情况下、我将通知您由 IC 驱动的电流。

    顺便说一下、我有一个 MCU 来控制驱动相同数字数据的两个 IC。

    我能否从一个 I2S 通道控制这两个 IC (将使用相同的数字声音数据)?

    在实践中 、两个 IC 中的一个是坏的。 它具有输出 PWM、但该 PWM 无法调制。 占空比没有像另一个那样变化。

    所有 I2S 连接和其他无源器件设计彼此相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、系统中的两个 TAS5720A-Q1应配置为不同的 I2C 地址。 对于 SPK_SLEEP/ADR 引脚、一个器件使用地址0xD8下拉、另一个器件使用地址0xDA 上拉。

    两个器件可以重复使用相同的 I2S 线路。 关键是检查是否完成了不同的 I2C 地址和单独的配置。

    至于"热问题"、是否能够测量芯片外壳温度? 此外、请帮助提供以下波形。 它可以帮助我们进行进一步分析。

     2、测量 SPK_OUT+、SPK_OUT-、BSTRP+、BSTRP-波形、以检查输出 PWM 是否正确。
     3.在静音时检查 PVDD 电流以触发 OT 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SPK+ SPK- BSTRP+ BSTRP-

    这些照片分别属于我的 TAS5720AQ1、spk+、spk-、bstrp+、bstrp-。

    Vsupply=18VDC。

    Itanalog @在 Mute = 70mA、Temperature @ Mute = 69.1 C 时触发 OT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PWM 频率(波形显示~529.2kHz)的配置是什么? 它是否配置为12*FS (44.1kHz)?

    热像图似乎有两个器件设置良好、处于播放模式。 "一个器件问题"是否仍然发生?

    69.1C 外壳温度不应触发 OT 保护。 之前的 OTP 发生在这种情况下?

    另一个检查项目、请与我们分享原理图和 PCB 布局。 由于私有数据共享、我们可以使用脱机电子邮件。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAS5720AQ1_comm_param.DigitalClipper=0;//剪切器 için ayar yapılmadı!
    TAS5720AQ1_comm_param.AnalogGain =AnlGainSettingI_25dB;
    TAS5720AQ1_comm_param.ChannelSelect =LChSwelected;
    TAS5720AQ1_comm_param.DigitalBoost =Boost_0dB;
    TAS5720AQ1_comm_param.HPFilter =HPFilterIsNot_boned;
    TAS5720AQ1_comm_param.PWMRate =SwRateI_16LRCK;
    TAS5720AQ1_comm_param.SerialInputFormat =DEFAULT_I2Sformat;
    TAS5720AQ1_comm_param.SpeedMode =SingleSpeed;
    TAS5720AQ1_comm_param.VolumeFade =VolumeFade;
    /******** /hi2s3.instance
    = SPI3;
    hi2s3.Init.Mode = I2S_MODE_MASTER_TX;
    hi2s3.Init.Standard = I2S_standard_Philips;
    hi2s3.Init.DataFormat = I2S_DATAFORMAT_16B;
    hi2s3.Init.MCLKOutput = I2S_MCLKOUTPUT_ENABLE;
    hi2s3.Init.AudioFreq = I2S_AUDIOFREQ_32K;//32kHz
    hi2s3.Init.CPOL = I2S_CPOL_LOW;
    hi2s3.Init.ClockSource = I2S_CLOCK_PLL;
    hi2s3.Init.DuplexMode = I2S_FULLDUPLEXMODE_DISABLE;
    / /
    

    我不知道如何进行私有数据共享。

    首先、怠速时没有触发、我写错了。 它会随着电流的增大而触发。

    但是、即使在怠速时也没有触发。 70°C 在室温下非常高。 你知道标准

    两个 IC 都存在过热问题。 模拟输入来自 C7。

    VDD 来自 L4共模之后。

    检查我的空闲状态功率耗散计算:

    70ma^2 x (4欧姆/每扬声器)= 0.02 W

    65 K/W x 0.02W = 1.2 K+25 = 26.2 C (ıt Ω 必须为)

    实际温度为70°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ismail、

    您似乎没有接地层来消散 TAS5720A-Q1的任何热量。  您是否有接地平面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将重新绘制该尺寸、添加孔和更多接地平面、但我不确定通过这样做可以解决问题。

    它们是70 C @静音。 除了接地不良之外,您是否看到任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ismail、

    您的两个器件的原理图都是正确的。  如果没有任何 PCB 铜来散热、则70C 的温度不会是不可靠的。  热量实际上被夹在器件和 PCB 上的 PCB 玻璃纤维材料之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您 Gregg、我将通过拓展业务来让 IC 变得轻松。 我将向您通报结果。