This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6133A2:单电源、接地参考输出

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6133A2, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/950799/tpa6133a2-single-supply-ground-referenced-output

器件型号:TPA6133A2
主题中讨论的其他器件: PCM2912A

我想确认、此部件适用于5V 单轨电源和150-5150 Ω、接地参考、单声道耳机。 我使用 PCM2912A 耳机输出作为 TPA6133A2输入。

我是否应该将 PCM2912A 的 HGND 悬空并将其视为 TPA6133A2的差分输入?

我是否仍然需要输入端的直流阻断电容器?

终止未使用通道的最佳方法是什么?

我不会~关断模式、但建议在 Δ V SD 输入端放置一个电容、以提供稳定的电源时间并减少启动弹出信号?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    -是的、TPA6133A2支持5V 单轨电源。 它支持的最小负载电阻为12.8欧姆。 因此、您提到的电阻范围是受支持的。

    - PCM2912A 的所有 xGND 引脚必须始终接地。 否则、可能会出现器件功能错误。

    -是的、编解码器放大器连接中始终需要直流阻断电容器。 实际上、我还建议在编解码器和放大器之间添加带外滤波器。 通常、音频编解码器与高频调制器配合使用以进行过采样。 这种高频可以添加到放大器级、并且可能会在模拟部分产生额外的噪声。 有关带外噪声的详细信息,请查看本文档( https://www.ti.com/lit/an/slaa313a/slaa313a.pdf )。

    -未使用通道的模拟输入必须始终与接地进行交流耦合。 建议使用0.1uF 电容器。 对于模拟输出、它们可以悬空。

    -我认为不需要 SD 电容器、因为 SD 引脚取决于数字逻辑电平、以便从高电平状态变为低电平状态。 如果您在 SD 引脚上有具有纹波噪声的信号、则小型电容器(~10nF)可能会有所帮助、但由于逻辑电平阈值相对较宽、我认为无需添加电容器。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢你的帮助。 我今天刚刚收到了这两个器件的 EVM、因此我将进行一些测试、并告诉您建议的工作原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom、

    感谢您的回答。 我将等待您的反馈。

    祝你度过美好的一天!

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    系统运行良好、并且 EVM 的噪声很小。 再次感谢您的帮助。