This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2025D1:PVDD 纹波范围

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2025D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/950990/tpa2025d1-pvdd-ripple-range

器件型号:TPA2025D1

大家好、

TPA2025D1是否有任何 PVDD 纹波指令。

当输入=3.5V/4.35V 时、PVDD 纹波是否在1V 左右?

3.5V 输入,PVDD 纹波

4.35V 输入,PVDD 纹波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    禁用器件和启用器件时、您是否具有相同的纹波? 您能否发送两种情况下 PVDD 纹波的一些捕获、请参阅?

    此外、您能否提供电路原理图以更好地解决这种情况?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我将关闭此 E2E 主题、因为我们通过电子邮件继续提供支持。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.