This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:请告诉我有关推荐器件的信息

Guru**** 2688135 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/940688/pcm1808-please-let-me-know-tour-recommended-devices

器件型号:PCM1808
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

你(们)好

我的客户对音频 ADC/DAC 的延迟信号有问题。(不是 TI 器件)

客户希望改善此延迟时间。

蓝色:来自 PC (至 ADC)的输入信号

粉色:DAC 输出信号

32kHz 采样

您能否告诉我您推荐的器件来改善此延迟?

你有什么想法吗?

位#:>16位

采样:32kHz 至44.1kHz

通道#:2通道(左/右)

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎在询问一种方法来减少捕获的 ADC 数据与生成的重新创建的 DAC 输出信号之间的延迟时间。

    您是否考虑过单芯片编解码器(ADC+DAC)?  TLV320AIC3104具有您所需的性能和通道、您可以将 ADC 数据直接路由到 DAC 输出、并且延迟将小于您所显示的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Colin-San、

    您对比 TLV320AIC3104更低的群延迟器件有什么想法吗?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    您能否分享您的目标群延迟规格供我们参考?

    谢谢!

    Collin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin - San、

    感谢您的支持。

    目标低于3.2/FS (s)(需要)。 如果您知道器件的群延迟规格约为5/fs、请告诉我。

    或者、

    -支持 fs=96kHz 或192kHz

    -组延迟规格 在 FS_max=96kHz 时低于9.5/fs、 或在 FS_max=192kHz 时低于19/fs

    穆克