This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760XXEVM:尝试通过 I2S 将 TAS5760XXEVM 与 NVIDIA 计算机连接

Guru**** 2513535 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760XXEVM, TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/950472/tas5760xxevm-trying-to-interface-tas5760xxevm-with-an-nvidia-computer-through-i2s

器件型号:TAS5760XXEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5760M

尝试 通过 I2S (更换 PPCMB)将 TAS5760XXEVM 与 NVIDIA 计算机连接。 接口工作正常、因为我通过 I2S 在 NVIDIA 计算机上测试了 Adafruit I2S 3W 立体声扬声器信号网、效果非常好。 以下是我的连接:

TAS5760XXEVM (SCLK)至 NVIDIA (I2S0_SCLK)

TAS5760XXEVM (SDIN)至 NVIDIA (I2S0_SDOUT)

TAS5760XXEVM (LRCK)至 NVIDIA (I2S0_LRCK)

TAS5760XXEVM (GND)至 NVIDIA (GND)  

TAS5760XXEVM (3.3V)至 NVIDIA (3.3V)- NVIDIA 提供电源(已在 TAS5760XXEVM 上验证)

TAS5760XXEVM (VIN-VDC PSU)连接到12V 电源

TAS5760XXEVM (VIN-GND)连接到 GND 电源

TAS5760XXEVM (OUTA)连接到5W 4欧姆(SOC40S19DN4)-正到正、负到负。  

TAS5760XXEVM (OUTB)连接到5W 4欧姆(SOC40S19DN4)-正到正、负到负。  

注意:当我打开12V 电源时、根本没有电流消耗。

下面是我的几个问题:

1.是否需要连接 MCLK? 我的 I2S 接口没有 MCLK。  

2.我是否需要执行任何操作来启用 TAS5760xxDCA?  

3.我的所有连接是否看起来都正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我使用示波器测量 SCLK、得到1.5MHz 方波、LRCK 为47.8kHz 方波。 当我尝试测试操作系统"声音设置"内"模拟输出扬声器测试"内的声音时、DOUT 也有数据经过(将数字信号从0V 更改为3.3V)。 问题似乎出在高压侧。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    您需要为该器件使用 MCLK、因为它不支持3线 I2S 模式。

    您需要遵循 TAS5760M 数据表中概述的启动顺序、并通过 I2C 连接 I2C/GND 来配置器件、因为 EVM 没有用于在硬件模式下配置器件的组件/封装。

    如果您创建定制 PCB、则可以在硬件模式下配置器件、而无需 I2C 通信、只需相关电压和 I2S 连接即可

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Luis、  

    感谢您的回答。  

    我可以使用晶体或振荡器生成 MCLK、还是必须生成 MCLK /将其连接到处理器或与 SCLK 或 LRCK 同步? 如果是、我可以只使用25MHz (应为~512 x FS = 512 x 48kHz = 24.576MHz)、还是必须精确地使用24.576MHz? 我连接了以下设备以将其配置为硬件模式:

    SPK_SD:高电平

    SPK_SLEEP/ADR:低电平

    GAIN0:低电平

    GAIN1:高电平

    谢谢、  

    胡安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    MCLK 应该同步并且必须为128*FS、192*FS、256*FS、384*FS 或512*FS。

    此致、

    Luis