This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557EVM:需要 TAS2557断电序列回顾

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/948615/tas2557evm-need-tas2557-power-down-sequence-review

器件型号:TAS2557EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2557

您好、Sirs、

您是否会查看我客户的 TAS2557断电顺序? 它看起来与数据表的规格不同。



TAS2557规格



谢谢、此致、

陈耀恩  
2020年10月15日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回复。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    如数据表中所述、电源至少应同时断电、违反电源时序可能会导致内部电平转换器和/或二极管发生正向偏置故障。

    请尝试至少同时关闭电源。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    客户修改后的断电序列是否对 TAS2557有效?



    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年10月22日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    现在看起来更好、我只有一个问题:

    • 3.3V 和5V 是否永远不会降至0V? 还是需要更多的时间?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们可以下降到0V、但需要更多时间...Wayne Chen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您的确认。

    如前所述、最好知道所有电源同时下降。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器