This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM833:运算放大器 Q 的含义是什么? 品质因数还是谐振频率?

Guru**** 2573915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/938323/lm833-what-is-the-meaning-of-q-at-op-amp-quality-factor-or-resonance-frequency

器件型号:LM833

我收到了答案、现在又有一个问题

在本例中、 Q 的明确含义是什么?

谐振频率或品质因数或其他? 我对 Q 的含义有点困惑

请回答我的问题。

 

================================================================================================================================================

1、  振荡是否 可以在配置过程中发生、如下面的电路所示?

是的、 下面配置的 LM833将会振荡、因为大约840kHz 时会出现 Q。  

问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boseung、

    问:在本例中 、Q 的确切含义是什么?  谐振频率或品质因数或其他? 我对 Q 的含义有点困惑

    在闭合运算放大器反馈系统中、运算放大器的高频应以-20dB/十倍频程或-6dB/倍频程的速率滚降。 如果您具有这种类型的滚降特性、电路将具有良好的相位裕度、因此运算放大器将在闭环中保持稳定。 我看到您移除 了与 R2电阻器并联的1pF 补偿电容器。  

    Q 因子具有另一个名称、即增益峰值或质量因子。 在上面的电路中,电路的 Q 大于1 (您仍将在闭合运算放大器环路中观察到增益峰值,Q=1)。 换言之、电路在闭环中生成第二个极点。 -20dB/十倍频程是闭环运算放大器中的单极滚降。 当 Q 大于1时、运算放大器将以-40dB/十倍频程的速率滚降。  

    在大约843kHz 的区域、Vout/Vin 将高于 IN 增益比或大约22.95dB (增益在 Q 之前约为20dB)。 您的闭环传递函数为 Vo/Vin = Aol/(1+Aol*beta)。 如果您在波特图中观察到一个 Q 值,则特定频率(本例中为843khz)下的 Aol*beta 将接近-1,其中电路在反馈环路中没有足够的相位裕度。  

    当观察到运算放大器峰值时、您必须用零对其进行补偿以消除额外的极点。 在本例中、附加极点发生在843kHz 左右。 通过添加1pF 电容器、可以消除额外的极点、并且运算放大器的高频将继续以-20dB/十倍频程的速率下降。  

    我们提供了一系列培训视频、可识别闭环中的运算放大器稳定性问题。 有关该主题的视频系列有7个、请参阅以下链接之一。  

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-introduction?context=1139747-1139745-14685-1138805-13848  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此致、感谢您的回答

    最棒的

    Boseung。