This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221EVM:TPA3221:n´t 功率无法正常工作(无 EVM)

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/950034/tpa3221evm-tpa3221-output-power-doesn-t-work-no-evm

器件型号:TPA3221EVM
尊敬的团队: 
我正在使用 TPA3221设计放大器、但无法从中获得输出功率。

VCC = 20 - 30V
Vin = 2Vpp
Zout = 8 Ω
OTW = 5V
FAULT = 5V





我注意到电容器(引脚8)的后面是 Vin + 4 Voffset (打印2)。




放大器的输出电压为5V (打印值为3)。




有人对此有经验吗?

谢谢你
最好的农家
Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请确保。 VDD = 5V 正确吗?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    是、VDD = 5V。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我测量 MUTE (引脚17)上的电压500mV - MUTE 处于低电平状态。

    在数据表中、高电平状态的电压限制为1、9V。

    没有上拉电阻器时的电压为60mV。 有一些经验?

    此致  

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这是唯一输出奇怪电压的引脚吗? 您无需为 CMUTe 引脚提供上拉电阻器。 器件的启动方式可能有问题。  

    此致、  

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    只有 CMUTE 和 RESET 处于低电平状态。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    此器件的复位为低电平有效。 请将引脚拉高以使其脱离复位状态。  

    此致、

    Robert Clifton