This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:征求 TAS5806设计建议

Guru**** 2793245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/950025/tas5806md-asking-for-the-tas5806-design-suggestion

器件型号:TAS5806MD

您好、先生、

 

我的客户希望在新项目上设计 TAS5806。

该设计基于今年的上一个项目。 客户在 PCB 左侧添加了2个电路:IR Blaster 和 Far Field

您是否会查看原理图和布局并提供意见?

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请帮帮我。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    建议通过电子邮件对客户的原理图进行审查。 您可以直接给我发送电子邮件吗? 谢谢!

    Allix