This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:PCM3168AEVM 已停产、是否向我发送 PCB 文件?

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728, PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/949983/pcm3168a-pcm3168aevm-obsoleted-send-me-the-pcb-files

器件型号:PCM3168A
主题中讨论的其他器件:PCM3168AM5728

我在该主题 中阅读了 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/829078?keyMatch=PCM3168AEVM&tisearch=Search-EN-everything

以便我可以接收 PCM3168 EVM 的 PCB 文件。

我希望收到这些邮件、我的电子邮件是 angel.dimitrov@tid-engineering.bg

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有另外一个问题:

    我将使用 Linux 将此芯片连接到 AM5728、但我不熟悉 DTS 文件。 这是否起作用?

    i2c1{(&I)
    
    pinctrl-names ="default";
    
    pinctrl-0 =<&i2c1_PINs>;
    
    状态="正常";
    
    时钟频率=<100000 >;
    
    pcm3168:pcm3168@44{
    
    兼容="ti、pcm3168";
    
    reg =<0x44>;
    
    状态="正常";
    
    };
    
    };
    
    
    &McASP0{
    pinctrl-names ="default";
    pinctrl-0 =<&McASP0_PINs>;
    
    状态="正常";
    
    OP-MODE =<0>; /* MCASP_TDM_MODE *
    TDM-SLOTS =<4>;
    num-serializer =<16>;
    serial-dir =</* 0:非活动、1:TX、2:Rx *
    1 1 2 2
    0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0
    >;
    tx-num-evt =<1>;
    Rx-num-evt =<1>;
    }; 

    或者、如果没有、如何修改它  

    一个示例。

    换言之:我知道如何使用驱动程序执行引脚多路复用和重建内核、但我不知道如何执行其余的 DTS 配置。

    --------

    我的替代方案是 USB 转 I2S 芯片、但编解码器驱动程序如何知道 I2S 流在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angel、

    我已联系您提供的电子邮件地址。 我对 Linux 不是很熟悉、所以我要求一位同事对您的 DTS 文件提供一些反馈。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天使

    此处提供了 PCM3168 DTS 的文档 。 您可以设置时钟和电源。 例如:

    i2c0:i2c0@0 {...
    
    
    
    pcm3168a:音频编解码器@44{
    compatible ="ti、pcm3168a";
    reg =<0x44>;
    reset-GPIO =<&GPIO0 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    Clocks =<&clk_core CLK_audio>;
    clock-names ="scki";
    VDD1-supply =<&v3vv3
    
    =<&vsupply2>;VDD3v3-supply = v3-supply = v3-supply 2;v3v3-supply = v3v3-supply = v3-supply
    VCCAD2-SUPPLY =<&supply5v0>;
    VCCDA1-SUPPLY =<&supply5v0>;
    VCCDA2-SUPPLY =<&supply5v0>;
    pinctrl-names ="default";
    pinctrl-0 =<&DAC_clk_pine>;
    };
    }; 
    对于 BeagleBone Black、我使用: 

    &McASP0{

    #sound-di-cells =<0>;
    pinctrl-names ="default";
    pinctrl-0 =<&McASP0_PINs>;
    状态="正常";
    OP-MODE =<0>;/* MCASP_IIS_MODE */
    TDM-SLOTS =<6>;
    serial-dir =</* 0:非活动、1:TX、2:Rx */ 2 0 1 0 >;
    tx-num-evt =<32>;
    Rx-num-evt =<32>;

    };

    加上声音对象:

    听起来{

    兼容="简单音频卡";
    simple-audio-card、name ="TI BeagleBone Black";
    #sound-di-cells =<1>;  

     simple-audio-card、di-link@0{
    格式="DSP_A";
    bitclock-master =<&sound0_master>;
    frame-master =<&sound0_master>;
    Sound0_master:CPU{

    Sound-Dai =<&McASP0>;
    时钟=<&clk_McASP0>;
    di-tdm-slot-num =<6>;
    di-tdm-slot-width =<32>;
    di-tdm-slot-ts-mask =<1 1 1 1 1>;
    di-tdm-slot-rx-mask =<1 1 1 1 1>;

    };
    编解码器{

    sound-dai =<&pcm3168a>;

    };

    };

    以支持六个32位数据通道。  

    然后使用 alsamixer 或 amixer 命令控制驱动程序的声音小部件(音量、高通滤波器、数字滤波器、开关等)

    此致、
    佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zak 和 Pedro、当 PCB 准备就绪时、我将尝试 DTS、当我看到问题正常时、我将问题标记为已解决。 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何为 EVM 的双数和 dins 进行布线。

    例如:

    DOut1 -> AXR? (哪种 AXR)

    DOT2 -> AXR?

    Din1 -> AXR?

    Din2 -> AXR?

    --------------------------

    我认为它是:(如果 serial-dir =</* 0:非活动、1:TX、2:Rx */ 2 0 1 0 >;)

    DOUT[1:3]-> AXR[0:2]

    无  -> AXR[4:7]

    DIN[1:4]  -> AXR[8:11]

    我认为是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天使

    这取决于您连接的引脚以及使用的 ADC 和 DAC 通道。 如果使用六个 ADC (三个 DOUT、每个样本两个值)和八个 DAC (四个 DIN、每个样本两个值)、则您的建议适用于:

    DOUT[1:3]-> AXR[0:2]
    无  -> AXR[3:7]
    DIN[1:4]  -> AXR[8:11]

    TDM-SLOTS =<2>; //每个串行器上有2个用于 I2S 或 DSP 格式的插槽,因为每个样本有2个值*/
    serial-dir =<2 2 0 0 0 0 1 1 1>/* 0:未激活、1:TX、2:Rx */

    此致、
    佩德罗