This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825串扰规格问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/940973/tas5825m-question-of-tas5825-crosstalk-specification

器件型号:TAS5825M

您好、Sirs、

TAS5825数据表指定了20kHz、6 Ω 负载、24V PVDD 时的串扰为-80dB。 请提供输出功率(W)和输入信号电平(dBFS)的测试条件以进行比较吗? 我的客户在 EVM 上看到-40dB 交叉频带、15W、8 Ω 负载条件。 我也可以重现客户的测试结果。

TAS5825数据表  


EVM 测试结果:





输出电压扫描1kHz、单通道未驱动- 60dB 串扰、1kHz 时、与输入电平无关。  
 


谢谢、此致、

陈耀恩
2020年9月16日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    TAS5825M 串扰测量条件的输出为1Vrms、1kHz。 可以根据默认的0dB 模拟增益设置计算输入电平。  

    串扰与 PCB 板布局和电感器选择(更好的屏蔽类型)密切相关、因此使用内部 MTS 板而非 EVM 板来测量数据表规格。 这是您无法使用 EVM 板重现类似级别性能的根本原因。

    为了改善结果、您可能可以更改电感器以更好地屏蔽一个电感器、例如 Murata 金属合金功率电感器、并优化布局以在左右通道之间留出更多空间、甚至可以旋转电感器方向(左右通道之间反向旋转90C)以实现更好的 XTALK。

    此致