This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:如何动态更改 PAG 增益

Guru**** 2524490 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/940765/tlv320adc6140-how-to-change-dynamically-the-pag-gains

器件型号:TLV320ADC6140

尊敬的先生:

TLV320ADC6140数据表(第8.3.6.1段 SBAS992A)指定在为 ADC 通道上电之前在 PGA 中配置所需的通道增益设置、并且在 ADC 上电时不要更改此设置。

我想知道是否存在一些程序、以便在运行时动态设置 PGA 增益。

我的问题(与第9.2.1.2段 SBAS992A 有关)是:

1) 1)是否可以动态调整 PGA 增益、从而从工作模式转换回睡眠模式、然后设置新的寄存器值并最终返回工作模式?

2) 2)在肯定的情况下、是否必须在睡眠模式期间始终停止系统中的 FSYNC 和 BCLK?

我提前感谢您的支持。

进行了热处理。

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matteo、

    实际上、可以在 ADC 加电时动态调整 PGA 增益。 但是、我们建议不要这样做、因为模拟 PGA 中的增益设置之间没有软步进、因此当发生转换时、这可能会在信号中引入短时伪影。

    数字 PGA 增益在设置之间进行软步进、因此这是即时更改增益的首选方法。 不过、您不应首先将器件置于睡眠模式、因为当器件处于睡眠模式时、除了唤醒之外、它不会确认 I2C 寄存器写入。

    如果器件是 ASI 主器件、则当您将器件置于睡眠模式时、时钟将自动停止。 如果它是总线的从器件、那么在睡眠模式下为器件提供时钟不会造成任何损害。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zak:

    非常感谢您的宝贵答案。

    一切都很清楚。

    进行了热处理。

    Matteo