This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33078:关于 MC33078的 MSL。

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/939116/mc33078-about-msl-of-mc33078

部件号:MC33078

 您好 Raymond、

 非常感谢您对我之前问题的支持。

 我打开这个主题是因为我想再次向您提出 一些有关 AN-2029的其他问题。

 请问您能回答以下问题吗?

 问题1. J-STD-033已更新、最新版本为033D。

      033D 中添加了愚蠢的句子。

     5.3.2货架期计算出的最短货架期为从行李密封日期起12个月、或在条形码上注明。 如果是实际货架
从封袋日期起、使用寿命已超过12个月、湿度指示卡(HIC)(请参阅5.5.1)表明未进行烘烤
必需;然后根据原始 MSL 等级对器件进行回流焊是安全的。 但是、除潮湿/以外的其他意外因素
回流焊灵敏度可能会影响器件的总货架期。

      AN-2029没有介绍这一点、因为它是根据033生成的。

    但 我认为033D 中的句子对 TI 来说是正确的、因为 AN-2029应 摘自 033标准。

    我的理解是否正确?

 问题2. 关于 AN-2029第10页的"9.Manual Repair Procedure (手动修复程序)"、

     是"2. 焊铁温度设置:<360°C±10°C。' 和4. 联系持续时间:每导联4±2秒 x 2次"。正确

    "5. 封装表面温度应低于其峰值回流温度(245°C、250°C 或260°C)"?

  再次感谢、致以诚挚的问候、

 Kazuya。

 。

     

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    问题1. J-STD-033已更新、最新版本为033D。

    你是对的。 如文档所示、IPC/JEDEC J-STD-033D 取代以下版本。  IPC/JEDEC J-STD-033D 文档是 JEDEC 委员会(JEDEC JC-14.1委员会)的最新建议。   

    如果密封的湿度指示卡未改变颜色、则由于存储原因、封装内的水分含量或含量保持不变、并且不需要烘烤步骤。  

    问题2. 关于 AN-2029第10页的"9.Manual Repair Procedure (9.手动修复程序)":

    好的、AN-2029应用手册详细说明了维修工作的最高注嘴温度和持续时间。 就我个人而言、我从未需要对焊铁尖端温度进行过微观管理。 如果焊接表面较大且规度较高、我倾向于使用更大且温度较高的焊头(例如 SMD 电感器和变压器等)。 如果器件较小(例如运算放大器、晶体管、电阻器等)、我倾向于使用较小的焊接尖端尺寸和较低的温度焊接尖端。 如果所选的烙铁头熔化焊料需要更长的时间、我倾向于改变烙铁头的尺寸/温度(我通常使用 Metcal 烙铁)。  

    一般情况下、焊锡合金应在焊接尖端接触焊料时立即熔化、接触时间应尽可能短。 我倾向于用大量的通量覆盖焊接区域、其中通量应覆盖铁尖端和焊接区域。 这是为了防止在铁的接触点额外的焊锡合金表面氧化。 助焊剂可以屏蔽氧气远离焊接表面。 氧化的金属表面往往具有更高的熔点、较差的热传递、并可能在手动 IC 维修工作中产生脆化粘接或冷焊点。

    在 Metcal 焊接系统中、尖端温度基本上是固定的。 烙铁头的尺寸将决定烙铁头的能量量。 当烙铁头与另一个表面/金属接触时、焊接烙铁头能量将传输到接触的区域。 对于 Sn/Ag 基焊料(无铅)、额定共融点为220-240C。 在热接触瞬间、烙铁头温度应仍高于无铅熔点。 如果由于触点瞬间的热能损失而不得不等待(例如>1秒)熨斗加热,则熨斗尖端的能量可能不够( 烙铁头尺寸-触点表面+烙铁头温度+非 Metcal 焊接系统的加热率)。  

    封装为最大值 适用于您的基准的 Metcal 焊站模型的注嘴温度。  

     

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/Metcal_2D00_Maximum_2D00_Tip_2D00_Temperature.pdf

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Raymond、

     非常感谢您的支持。

     这些信息对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。