This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA5051EVM:TPA5050评估

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA5050, TPA5051EVM, TPA5051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/950363/tpa5051evm-tpa5050-evaluation

器件型号:TPA5051EVM
主题中讨论的其他器件:TPA5050TPA5051

各位专家、您好!

是否可以将 TPA5051EVM 用于 TPA5050评估?
我的客户正在寻找 TPA5050的评估板。

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    客户需要注意 TPA5051和 TPA5050之间的引脚差异。 TPA5050具有更多需要接地的接地引脚。 如果他们可以修改 EVM 以反映这一点、那么我看不到他们无法使用 TPA5051EVM 的原因。