This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754MDCAEVM:更改采样频率

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5754MDCAEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/950207/tas5754mdcaevm-changing-the-sample-frequency

器件型号:TAS5754MDCAEVM

大家好、

我们正在使用 TAS5754MDCAEVM。 默认情况下、带 USB 的评估板以48kHz 采样频率运行、是否可以调整设置以使其以32kHz 运行? 我已经了解了将时钟连接到电路板的方法、但我怀疑有一种更简单的解决方案。


谢谢!

车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    对于 TAS5754MDCAEVM、您无法更改 USB 采样频率、您需要通过外部 PSIA 连接来驱动32kHz I2S 信号。

    此致、

    Luis