This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:损坏前的最大输入电压

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/950314/pcm1863-maximum-input-voltage-before-damage

器件型号:PCM1863

我注意到 PCM 数据表显示绝对最大输入电压为+5.0V 和-1.7V。  此外、数据表的 I 部分10.1.5.1指出、只要输入电流小于5mA、输入就会过驱。 单端模式。  我们使用的是差分输入。  

请参阅下面的原理图片段、 我们有两个仪表放大器的差分驱动器、它们可驱动最大-10V 至10V 的电压、如果输入为高电平且增益较高、我们可能会看到这些电压。 我们看到 ADC 输入引脚变为7V 和-3.1V。   但是、测量两端的电压会向输入引脚提供0.5mA 的电流、该电流低于指示的0.5mA

我们可以吗?  或者我们是否需要额外的输入钳位二极管或其他输入保护?  或者、我们可以提高每位4.1dB 的衰减。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接到屏幕截图、因为我认为它没有上传

    photos.app.goo.gL/MHwXV4mN7PfuoGZE8.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    该器件的输入可能会被过驱、因为在该 IC 中 PGA 之前实际上有一个前端衰减器。 不过、值得提及的一点是、通常当数据表指出引脚可能过载时、这意味着超过建议的工作点、而不是超过绝对最大额定值。 5mA 电流在本质上也被认为是瞬态的、如果这是一个可能具有非瞬态持续时间或发生某种程度的规律性事件、那么这仍然可能会损坏输入。 我建议您降低仪表放大器上的增益(假设它们不是单位增益)、或者像您说的那样增加衰减。 如果您需要弥补、您可以始终使用 PCM186x 内的 PGA 或数字增益、这样输入永远不会被过驱、并且 ADC 只能被驱动至 PGA 的饱和点、这样就不会有损坏的风险。

    最棒的

    Zak