This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2320:热性能数据

Guru**** 2820825 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2320, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/940498/pga2320-thermal-data

器件型号:PGA2320
主题中讨论的其他器件: UCC21750

大家好、团队、

我的客户正在寻找 PGA2320IDW 的完整热性能数据。 使用数据表进行检查、这是不包含的数据。 您能否与我们分享该器件的热性能数据?

提前感谢。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我尚未找到 PGA2320 DW 封装的热性能数据、但我可以在另一个器件的同一封装中看到此类数据;UCC21750。
    我想 PGA2320和 UCC21750之间的差异不是很大...但我现在正在研究 PGA2320的具体情况。

    感谢您的耐心等待。

    此致、
    Iwata Etsunji