This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2EVM:PVCC 发生变化、但输出幅值保持不变

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/950097/tpa3138d2evm-pvcc-changes-but-the-output-amplitude-remains-unchanged

器件型号:TPA3138D2EVM

您好专家、

当我测试 TPA3138EVM 时、我发现所提供的信号何时保持不变、PVCC 电压何时从12V 更改为15V。 结果发现、在 RC 滤波后、输出信号的振幅保持不变、但单通道方波的峰值已从12V 变为15V。

根据 BD 模式的推送过程、输出信号应在信号不变且 PVCC 改变后改变。 为什么不改变?
芯片内部是否有可改变占空比的反馈?
此致、
Andy Liu│TI 模拟 FAE
手机:+86-18817878409
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    这是一个非常好的问题。 除非输出接近削波或削波的大信号、否则在 PVDD 电压变化时、输出信号可能不会变化。 较小的信号不会利用 D 类中的完整 PVDD 电压  

    TAS5825P 是一款特殊类型的 D 类放大器、旨在提供可调节 PVDD 电压(通过与外部升压器通信来利用)。 它跟踪输出信号将需要的电压、并更改 PVDD 电压、以帮助提高不同功率级别下的效率。 这种类型的放大器通常称为 H 类放大器 如果您想了解有关 H 类的更多信息、如果您的客户想了解可调 PVDD 电压电源、我建议您查看此器件!  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clifton、

    感谢您的回答、现在我知道 PVDD 电压变化时输出信号不会改变。

    我还有两个问题、

    1、我想知道为什么 PVDD 电压发生变化、 输出不变?、以及哪些参数发生了变化以保持不变?

    2、我可以在功能方框图中看到 OUTPL_FB、但找不到它的描述、您能告诉我它的功能和原理吗?

    此致、
    Andy Liu│TI 模拟 FAE
    手机:+86-18817878409
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    很高兴能提供帮助!

    假设您正在通过放大器运行1kHz 正弦波信号。 当输出信号非常小时、它不靠近电压轨、因此如果降低电压轨、信号将不受影响。 但是、如果您有一个大信号、其中峰值接近 PVDD 和接地(电源的两个电源轨)、然后降低 PVDD 电压、则信号将会削波、因为它现在已饱和。 运算放大器也会遇到此行为。  

    2、OUTXX_FB 只是注意到这个放大器中有一个内部反馈网络。 许多 D 类放大器使用内部反馈来帮助更大限度地减少任何失真并提高性能。  

    此致、

    Robert Clifton