This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:OC 阈值分散

Guru**** 2583405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/940653/tpa3138d2-dispersion-of-oc-threshold

器件型号:TPA3138D2

您好!

我听说在以下螺纹上 OC 阈值为3.5A (典型值)。

https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/939845

1σ Ω 的 OC 阈值是多少?

我想知道它以供我们参考。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

     TPA3138D2 OC 阈值没有可用的1σ Ω 值。 典型值3.5A 是我们可以通过数据表提供的唯一参数。

    此致