This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SA5532A:SA5532ADR 产品功耗电流过高

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/949989/sa5532a-sa5532adr-product-power-consumption-current-is-too-high

器件型号:SA5532A

你(们)好

我们在 PCB 中使用了3件此类材料、使用后整个电路板变得很热。

在替换之前的库存材料后、我们发现每1块材料的整个电路板功耗电流将降低7-15mA。

更换所有3个后、总功耗电流将降低约27mA、

电路将不再产生热量。

我们在同一情况下使用了200件。   请帮助我们了解原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    热电流和电源电流是否是原厂和返工之间的唯一区别?  

    直流操作点在返工前和返工后是否相同? 输出引脚上的负载是多少?