This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5825P:该驱动程序是否适用于 U Sound MEMS 扬声器

Guru**** 2635585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM48580, DRV5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/940046/drv5825p-is-this-driver-will-work-with-u-sound-mems-speaker

器件型号:DRV5825P
主题中讨论的其他器件:LM48580

您好!

我打算使用 U 型声音 MEMS 扬声器(www.digikey.ca/.../11657663) 、在其数据表中、它们将 LM48580作为驱动器的放大器。 当我在 TI 网站上挖掘时、我提到了这个新器件、并想知道它是否也能驱动它。 我很确定这会起作用、但我问您的想法。 这是它们的效率设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

     您的应用" U Sound MEMS Speaker"电容负载吗? 无法打开 DIGKIG 链接。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.usound.com/wp-content/uploads/2020/01/2001_Achelous-UT-P-2018-Datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    这是一个非常有趣的应用。您能告诉我这个设计用于哪个应用吗? 您的 SPL @要求是什么?

    您的设计规格有哪些关键参数?

    要回答您的问题:

    • 电源侧:

          请注意、驱动 MEMS 扬声器需要15Vp (30Vpp)。 对于 LM48580、它是一款集成升压功能的模拟输入器件、而 DRV5825P一款无升压功能的数字输入器件、但可直接支持最大26.4V 的电压;

    • 最重要   的是、如果您的应用需要驱动多个并联的 MEMS 扬声器、DRV5825P 将是实现更多 SPL 的理想选择、因为 DRV5825P 最多可驱动每个通道~5uF 的负载。

    • 负载侧:

          对于 该 MEMS、其阻抗模型的作用如下、因此 DRV5825P 可以驱动此类负载。

           

    BR

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的应用是一对 USB c 耳机、因此 DRV5825P 非常适合这种应用、因为它尺寸小、可降低 BOM 成本并减小布板空间。 对于使用电力输送系统(或直流/直流)的15V 模拟规划。 我还注意到、在 DRV5825P 的数据表中 、我需要将 LC 滤波器单独校准为25MHz 以上的谐振频率。这是什么? 感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    由于 DRV5825P 适用于驱动更大的音量、因此通常需要驱动大于2uF 的容性负载。 因此、需要设计 LC 滤波器以避免稳定性问题。

    至于您的耳机应用、您是否可以向我发送您的联系信息、以便进行更详细的离线通信?

    BR、

    Alix Wan。